This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:定制板上的 AFE7950EVM。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1522583/afe7950evm-afe7950evm-on-our-custom-board

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

我们将 AFE7950EVM 与定制硬件结合使用。 为了确保硬件兼容性、我们电路板上的 FMC 连接器与 KCU105 引脚对引脚匹配。

我们成功运行了 AFE7950EVM 用户手册中提供的示例设计(包括块设计)、并能够观察到有效输出。

现在、我们正在集成自定义逻辑、其中包括一个工作的 JESD204B 内核和存储在 BRAM 中的内部生成的线性调频脉冲数据。

我们将射频信号发生器输出连接到 J3 (RXA_IN)、J1 (RXB_IN) 和 J4 (RXC_IN)、以将信号馈送到 ADC。 然后、使用 High-Speed Data Converter Pro、我们按下 采集器 按钮来采集 ADC 数据。

但是、使用我们的自定义逻辑时、系统无法按预期工作、我们未接收到有效信号、而是仅捕获噪声。

请为我们提供解决方案。

此致、

Manjula B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    “我已经发布了我的问题。 您能为我们提供解决方案吗?“

    此致、

    Manjula B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我提出的问题仍然没有得到解决。

    您能给我们提供解决方案吗?

    此致、

    Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关闭此帖子、因为它与以下帖子重复。  

    e2e.ti.com/.../5871909

    此致、

    David Chaparro