This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:规格

Guru**** 2931210 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950-SP, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1528045/afe7950-specification

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:AFE7900

工具/软件:

您好、

我们正在运行评估研究、希望为基于 AFE7950 的第一个试验电路板订购几个样片。

我们有以下技术问题:

- EP 从设计角度来看,AFE7950 与 AFE7950-SP/SEP/AFE7950 之间的区别是什么?

- Rx  和 Tx 通道及 FB 的 AFE7950 和 EP 的频率范围下限是多少? 说明:在 AFE7950 数据表(不是 SP 版本)中、有用于 RX 的 5MHz。 您能解决这个差异吗?

-我们是否可以将 AFE7950 用于我们的评估研究,那么基于 AFE7950-SP/SEP/FM 的 EP 是否具有电气代表性?

- AFE7950 与 AFE7950-SP 引脚兼容?

AFE7900 与 AFE7950 工业版本之间的区别?