This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:具有自定义逻辑输出的 AFE7950EVM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1524437/afe7950evm-afe7950evm-with-custom-logic-output

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

您好:

我们将 AFE7950EVM 与定制硬件结合使用。 为了确保硬件兼容性、我们电路板上的 FMC 连接器与 KCU105 引脚对引脚匹配。

我们成功运行了 AFE7950EVM 用户手册中提供的示例设计(包括块设计)、并能够观察到有效输出。

现在、我们正在集成自定义逻辑、其中包括一个工作的 JESD204B 内核和存储在 BRAM 中的内部生成的线性调频脉冲数据。

我们将射频信号发生器输出连接到 J3 (RXA_IN)、J1 (RXB_IN) 和 J4 (RXC_IN)、以将信号馈送到 ADC。 然后、使用 High-Speed Data Converter Pro、我们按下  采集器  按钮来采集 ADC 数据。

但是、使用我们的自定义逻辑时、系统无法按预期工作、我们未接收到有效信号、而是仅捕获噪声。

请为我们提供解决方案。

此致、

Manjula B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjula:

    为了确认您是否仍将 AFE7950EVM 与定制 JESD204b 内核配合使用? 您在 AFE 配置期间是否收到任何错误?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “我们使用存储在 BRAM 中的内部生成的线性调频脉冲数据来实现我们自己的逻辑。 但是、我们无法生成或观察输出端的 I 和 Q 数据。“

    此致、

    Manjula B.