This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Microblaze 上的 AFE CAFE 库设置

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1520661/afe7950evm-afe-cafe-library-setup-on-microblaze

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

您好
!请分享 TI 官方文档、其中说明如何在 Xilinx Microblaze 处理器上使用 CAFE 库的 C 函数?
使用的 IDE 是 SDK、Microblaze 使用与 AFE 的 SPI 通信。 

谢谢。此致
Noumeer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都可以分享有关如何将 Cafe Library 与 Xilinx SDK 和 MicroBlaze 相结合的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noumeer:

    我将通过电子邮件与您联系并提供草稿。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢分享,大卫!

    此外、请共享指向安全文件夹的链接、以便我可以访问 CAFE79xx_V2p6。

    谢谢。此致、
    Noumeer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noumeer:

    请使用以下链接申请访问该文件夹。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-HSC-DESIGN 

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也想提供这份文件。 我无法通过链路访问它。 TI 能否从某种形式向我授予此访问权限?

    此致