This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8190EVM:JESD204D AFE819x 数据转换器的数据表

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1529014/afe8190evm-datasheet-for-jesd204d-afe819x-data-converter

器件型号:AFE8190EVM
主题:AFE8190 中讨论的其他器件

工具/软件:

我将  为其探索 ADC 和 DAC  JESD204D

我找到了 AFE819x USB 设备 JESD204D

以下两个链接来自 TI 网站。

您能否分享 AFE819x 的详细应用手册或数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan、

    我已要求我们的营销团队与您联系、以便进一步讨论。 谢谢!

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan、

    我看到了您对详细数据表的申请、现已获得批准。 您现在应该能够查看完整的数据表。  

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我无法在 TI 安全网站上获得详细的数据表。

    您能指导我如何下载数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:  

    抱歉、我的错、我批准了您的同事 Nitin 的认证。  

    请点击 AFE8190 页面上的“立即申请“并填写申请的数据。 我们将予以批准。 谢谢你。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的快速答复。

    已请求数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:  

    它已获得批准。 请等待几分钟、访问完整数据表。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我计划使用 TI 数据转换器评估我的 JESD204D RTL IP。

    • 安全站点中的所有文档都对应于 AFE8190、AFE8190 是一款基于 JESD204C 的 ADC/DAC。

    • 有一个文档 AFE81xx 配置指南版本 1.1、 这说明了 JESD204D。

    查询次数少:  

    1. AFE8190 (JESD204C/B) 和 AFE918x (JESD204D) 是两种不同的器件?

    2.您是否有任何特定于 JESD204D 的 AFE819x 数据表?

    3.您能否提供本文档的访问权限:   利用 AFE819x 中的 JESD204D 在无线基础设施中提高带宽 (SBAU477)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、很抱歉、因为我是出差、所以耽误了时间。 AFE819x 是下一代器件、将于 2025 年 7 月上市。 我们将在 2025年6月27日 上与您的团队讨论详细信息。 让我们离线讨论。