This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769-3P5EVM:我观察到以下错误:找到随附的屏幕截图

Guru**** 2931300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1533970/afe7769-3p5evm-i-am-observing-the-below-error-find-the-screen-shot-attached

器件型号:AFE7769-3P5EVM

工具/软件:

我遇到的错误

1) AFE 配置正在进行中。

2) 无法检测到 FPGA 复位 FTDI、请手动复位 FPGA。

谢谢。此致、

Kalyan Giri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyan:
    可以忽略该错误并继续。 了解快速入门指南中的后续步骤。

    如果您在后续步骤中遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Bhavesh Atul Rathod.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

        好的、我们继续进行快速入门概述的下一步。 在 GUI 中、我们能够根据加载的波形观察频谱。 但在 MXA 中测量时、我们无法看到频谱。 只能看到提示音。

     

       e2e.ti.com/.../TI.error.txt

    谢谢。此致、

    Kalyan Giri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyan:
    我可以看到 FPGA 未连接到 Latte。 您能在论坛上与我联系吗?我可以在这是一篇公开帖子、分享更多详细信息和调试步骤。

    在此期间、您可以尝试以下操作:
    1.关闭拿铁
    2.对 FPGA 和 EVM 执行下电上电
    3.启动 Latte(确保您看到检测到 AEF EVM 卡)
    4.继续快速入门指南中的步骤。 (我假设您使用的是最新版本的 Latte 软件的最新版本为 1.6)


    此致、
    Bhavesh Atul Rathod.