This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432부스트:关于使用外部天线进行灵活障碍物检测的咨询

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1534267/iwrl6432-inquiry-about-using-external-antenna-for-flexible-obstacle-detection

器件型号:IWRL6432BOOST
主题:IWRL6432 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我有几个问题。

我目前正在开发一个障碍物检测系统、并希望灵活移动天线进行测量。
但是、当天线集成到电路板中时、很难调整其位置和方向、这会限制测量灵活性。

我对此有几个问题:

  1. 是否有产品或方法可以分离电路板和天线以使用外部天线?

  2. 是否可以用外部天线替换当前电路板上的内置天线以实现灵活移动?

  3. 除了单独设计芯片和天线外、还有其他方法可以独立使用电路板和天线吗?

感谢您的友好回应。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将使用哪种类型的天线?

    我们没有这样一个单独的柔性/可移动天线设计的例子。 长时间或灵活的传输线路很难控制阻抗。

    但是、IWRL6432 器件支持三个接收器和两个发送器、可与任何类型的天线配合使用。 如果您已经设计了此类天线、则可以在电路板上单独使用该器件、并将天线通过适当的传输线路连接到器件 BGA 焊球。

    您还可以查看 TIDEP-01033 参考设计、其中包括集成了雷达器件的紧凑型天线设计。 该设计的外形尺寸为 16mm x 33mm。 由于这种小得多的设计、在不降低信号强度的情况下、有损耗传输会更容易按照要求移动/旋转整个系统。 相反、如果主机不应该移动太多、则可以使用更长的电缆将数字数据传输到单独的系统。

    谢谢、

    Swarnendu