This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422:AFE7422

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1533835/afe7422-afe7422

器件型号:AFE7422

工具/软件:

你(们)好

一周前,我发送了 AFE7422-design 文件的请求,但从不收到反馈;(

我需要他们将芯片正确集成到我们的一个客户布局中。

是否有办法加快请求 Prozess?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    我正在为你做这件事。

    请给我发送另一个 E2E 帖子、我没有看到这个申请。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有其他 E2E 帖子。

    我通过组件站点上的链接执行了请求。

    www.ti.com/.../AFE7422

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下次、请通过 E2E 申请。

    反正,我找到了这些文件。

    请见下文、随函附上。

    谢谢、

    Rob

    e2e.ti.com/.../DC017D-_2D00_-AFE74XXEVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。 好的。

    感谢文件。

    我检查了布局、我不喜欢它。
    所有 GND 层都在 AFE74xx 下方开槽、但信号和电源平面都越过“切口“。

    为什么?
    您能告诉我造成这种情况的原因吗?

    此致
    Benni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benni:

    我也不喜欢。

    这部分是非常老的,比我的时间早。

    他们这样做可能是为了在开发时隔离此类高度集成设计中的电源返回电流。

    除此之外、遗憾的是、我没有太多事情要做。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    这是很好的,我们同意;)

    感谢您的快速支持。

    此致
    Benni