This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030EVM:FPGA 错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1543547/afe8030evm-errors-with-the-fpga

器件型号:AFE8030EVM
主题:TSW14J58EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

Latte 软件会在启动屏幕上正确检测电路板以及必要的驱动程序。 但是、bringup.py执行脚本后、终端中会显示以下错误:  

libpng 警告:zTXt:压缩数据流中的数据错误

正在删除句柄..

正在连接...

 

错误:请检查环境设置! 未检测到器件。

FTDI 未连接

FPGA 未连接。 跳过函数复位。

FPGA 未连接。 已跳过函数 checkVersion。

FPGA 未连接。 已跳过函数 fpgaTxConfig。

FPGA 未连接。 已跳过函数 selectDrive。

FPGA 未连接。 函数 fpgaRxConfig 已跳过。

FPGA 未连接。 已跳过函数 selectCapture。

FPGA 未连接。 跳过函数 fpgaJesdReset。

FPGA 未连接。 跳过函数 fpgaSysref。

FPGA 未连接。 已跳过函数 fpgaSysrefCheck。

此外、Lattex 日志窗口中会显示以下错误。

复位 FPGA 并重试。

无法找到正确的 FPGA 设置。 尝试将 setupParams.fpgaRefClk 更改为通道速率的系数。

无法为器件 RX 建立链路:0

无法为器件 RX 建立链路:1.

我还使用 TSW14J58EVM 板 DC128_A10  

期待您的回复、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:
    我看到您遇到的错误是针对 fpgaRef 时钟。 我可以通过电子邮件发送 16GHz 通道速率的启动文件、因为这是一篇公共 e2e 帖子。

    此致、
    Bhavesh Atul Rathod.