This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:[BLE 6.0 CS DKC]使用一个引脚来控制两个额外的射频 GPIO 信号

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1543880/lp-em-cc2340r53-ble-6-0-cs-dkc-use-one-pin-to-control-two-additional-rf-gpio-signals

器件型号:LP-EM-CC2340R53
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI

*SDK 版本:9.11.00.18、示例: key_node。

因为我们开发的引脚不够。现在 我想使用一个引脚来控制两个额外的射频 GPIO 信号。下面是我的设置。

我想知道我的设置是否合理? 此设置背后的逻辑是什么? 如果不合理、我将如何达到我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peisheng:

     下面介绍了 PBEGPO2 和 PBEGPO3 使用背后的逻辑。  

     

    在您的情况下、即使单个位足以进行多路复用、SysConfig 也会要求两个位。 该工程无法使用 DIO14 作为 PBEGPO2 和  PBEGPO3 的输出来构建。 您需要做的是配置另一个未使用的 DIO 作为 其中一个 DIO 的输出。 然后、您可以选择与您的硬件配置相对应的天线多路复用位图。

    下表列出了可用于配置的值:  

    A2 天线复用位图 答 1 使用 PBEGPOX
    X 1. 0x4 X  0   PBEGPO2
    X 0 0x1 X 1.
    1. X 0x8 0 X PBEGPO3
     0    X   0x2  1.   X

    此致、

    罗曼语