This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950:具有 FT4232H 的 AFE7950 接口

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1542925/afe7950-afe7950-afe7950-interface-with-ft4232h

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:LMK04828、、

工具/软件:

尊敬的 Akash:

AFE79xx GUI 将负责配置 FTDI 器件以对 AFE 进行编程。 FTDI 的连接和配置在 setup.py 和 devInit.py 脚本中完成。  

您是否尝试在没有 GUI 的情况下配置 AFE?

此致、

David Chaparro

您好、David:

我们并未使用 GUI 配置 AFE、而是通过 Latte 软件运行默认的 python 脚本。

此致、

Akash   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    您能否更详细地解释一下您所面临的问题?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们正在通过 Latte 软件在定制电路板上对 LMK04828 和 AFE7950 进行编程。 FTDI IC 用作转换器来对 AFE7950 进行编程。 我们已根据 AFE7950EVM 原理图检查了所有电压和接口。 在进行编程时、您会收到错误消息:FTDI 未连接且 SPI 无法正常工作。

    此致、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

     您定制板上的 FTDI 是否已编程为具有与 AFE EVM 相同的 USB 句柄? Latte 软件正在寻找产品描述为“AFE79xx HSC1386“的 FTDI 芯片。 如果它没有检测到/找到这一点、那么 GUI 将不会连接到 FTDI、而是给出您提到的错误。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如何验证相同的 USB 句柄和产品描述?