This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7903

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1541203/afe7900evm-afe7903

器件型号:AFE7900EVM
主题:AFE7900 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我想将 ZCU102 评估板与 AFE7900 EVM 集成在一起。 我希望配置 SPI、以便通过 Vitis 与收发器建立通信。 我应该使用 JESD 进行 PL 和收发器之间的数据传输。 我希望从 Zynq UltraScale+ MPSoC 初始化 SPI。 此外、提供的 JESD IP 采用.SV 或.SVP 格式。 我希望它在.v 中、用于在我的顶部模块中实例化。 如果可能、也给出限制条件。  
Shalli 将 CAFE79xx_V2p6 用于 Vitis 中的 no_OS 工程? 请帮助我完成这个过程。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 ZCU102 参考设计、我们建议使用以下链接申请访问 TI JESD204c IP。 此外、在 AFE79xx 安全文件夹中、您还会找到 ZCU102 + AFE79xxEVM 的示例参考设计。 如需添加 SPI、您可以按照下面链接的应用手册进行操作。  

    请注意、TI204c-IP 内核文件仅提供.SVP 格式。  

    https://www.ti.com/drr/opn/TI204C-IP 

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau412a/sbau412a.pdf 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  
    我尝试了这种方式、只是进行了少量定制。 它无法合成。
    我是否可以使用 Vivado 中提供的 JESD204C IP 和 JESD PHY IP 来进行块设计?
    如何将 AFE7900 EVM 与 ZCU102 连接?  
    ZCU102 具有 FMC(考虑 HPC1)。 因此、在块设计中、我将信号路由到 FMC。 如何建立到 AFE7900 EVM 的布线? 我可以通过耳炎进行此操作吗? 如果是、请引导我完成此过程。 否则、建议最好的方法。