This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:用于健康科技应用的 AFE79xx 器件

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1543038/afe7920-a-afe79xx-device-for-application-in-healthtechnology

器件型号:AFE7920


工具/软件:

尊敬的客户支持:

我们即将开始研发一款新的患者治疗设备。 该应用将需要一个发送器和至少两个接收器、频率范围为 1-2GHz。 功率等级相对较小。 这与最大小于 10MHz 的瞬时带宽类似。 对于该应用、我们需要以 us/ms 的时间标度监控入射信号功率。  

我在网站上进行了一些研究、发现 AFE79xx 范围内的许多芯片很适用。 然而、这是一种复杂的器件、我想知道是否可以获得一些建议?


我还想了解 这种发展将采取的步骤和时间。 很可能答案在很大程度上取决于要求、但最好有一个起点。  

这也是由于复杂性,我们需要一个专业经验设计公司的服务,以支持开发。 有什么建议,从哪里和如何开始搜索?

非常感谢任何回答或指示在正确的方向!

Johannes  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johanne、

    我已经要求我们的营销团队与您联系。 谢谢你

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此外、我想向任何在这些射频收发器方面有一定经验的人大声疾呼、以便与他们取得联系。 我们正在为这项活动编制预算、很高兴能获得一些成本计算的想法。