This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2824EPEVM:rb_LD_VTUNE 寄存器和定义

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1542579/lmx2824epevm-rb_ld_vtune-register-and-definition

器件型号:LMX2824EPEVM


工具/软件:

您好:

 根据数据表、rb_LD_VTUNE 是否确实位于 R110[10:9]中、或者这是来自另一个 PLL IC 的遗留问题?

无论哪种方式、您能否提供 rb_LD_VTUNE 的寄存器位置和定义?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    若要回读:

    1.将 MUXout 引脚设置为输出串行数据、R22[6:0]、MUXOUT = 0x1

    2.设置 R1[13]、回读= 0x1

    执行寄存器读回以读取  R35[5:4]、 rb_LD_VTUNE。 如果已锁定、则应读取 0x2。