This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:射频和放大器;微波论坛

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1538693/afe8000evm-rf-microwave-forum

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000

工具/软件:

您好:

我收到了 JESD204C TI IP、但支持的器件列表中没有 AFE8000、此外兼容的 FPGA 缺少 Versal、也没有参考设计。 这些器件是否兼容、是否有设计文件?  

我们还想知道在 RX 侧、在 100MHz 以下 AFE8000 是否仍然可用、因为 TX 端的电压可以低至 5MHz。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AP:

    TI204c IP 适用于所有使用 JESD 的 TI 高速数据转换器。 TI IP 确实支持 Versal FPGA、但必须通过下面的链接申请。  

    AFE8000 仅下降到 Rx 侧的 100MHz。 低于我们无法保证数据表的性能。  

    https://www.ti.com/drr/opn/TI204C-IP 

    此致、

    David Chaparro