This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:仅使用 DC209 板且使用 Latte 软件的 AFE8000 EVM 测试音

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1541380/afe8000-afe8000-evm-test-tone-with-just-the-dc209-board-using-latte-software

部件号:AFE8000


工具/软件:

您好:

我想知道是否可以单独从 DC209 板生成测试音调、而不用下面的 FPGA JESD 板? 我只想在其中一条射频 TX 线路上发出一个简单的音调。 我在使用控制台启动 GUI 以写入 SPI 寄存器后尝试执行此操作、尽管我似乎能够成功地读取和写入 SPIA、但我似乎无法实现测试音调输出。 我想知道是否有其他可用的 GUI、它可以选择在其内生成音调或在 python 脚本中生成音调?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    是、这是可以实现的。 若要在 GUI 中执行此操作、您可以按照以下步骤操作。  

    1. 将下面的脚本复制到以下文件夹、然后重新打开 AFE8000 GUI。 “C:\Users\ \Documents\CatLatte\Aze80xxCatLatte\projects\AFE8000\bringup“ Texas Instruments
    2. 照常运行正常启动、您可以忽略将出现的 JESD 错误。
    3. 打开脚本模式、Ctrl+Shift+S
    4. 导航至 bringup>NCO_Only.py 位置。
    5. 通过按 F5 来运行脚本、您应该会看到 Tx 以 NCO 频率发送的输出。  

    e2e.ti.com/.../NCO_5F00_Only.txt

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。