This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM:有关运行 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps 示例时发生的错误消息。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1536595/afe7950evm-afe7950evm-regarding-the-error-message-that-occurred-while-running-the-zcu102_afe79xx_64b66b_12-gbps-example

器件型号:AFE7950EVM


工具/软件:

您好:

我们正在与配合使用  ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps  示例。

同时遵循  TI JESD204C-设置指南 我们遇到了一个问题。

  Latte  脚本模式下、  setup.py  devInit.py 、和  TI_IP_12Gbps_8 Lane_ConfigLmk.py  全部正确执行。
不过、当我们运行时  TI_IP_ConfigAfe.py  (指南第 7 页)、我们会得到以下错误、而不是预期的输出:


############ 器件 DAC JESD-RX 0 链路状态###########
(串行器/解串器信号丢失)通道 0 的 LOS 指示器:1.
通道 0 的 SERDES-FIFO 错误:1
(串行器/解串器信号丢失)通道 1 的 LOS 指示器:1.
通道 1 的 SERDES-FIFO 错误:1
逗号对齐锁定通道 0:false;请检查发送器是否正在发送数据、眼图是否正常。
逗号对齐锁定通道 1:false;请检查发送器是否正在发送数据、眼图是否正常。
CS 状态 TX0:0b00000000。 预计为 0b00001010
FS 状态 TX0:0b00000000。 预计为 0b00000101
无法为设备 RX:0;警报:0x3300 建立链路
########################################
############ 器件 DAC JESD-RX 1 链路状态###########
(串行器/解串器信号丢失)通道 0 的 LOS 指示器:1.
(串行器/解串器信号丢失)通道 1 的 LOS 指示器:1.
逗号对齐锁定通道 0:false;请检查发送器是否正在发送数据、眼图是否正常。
逗号对齐锁定通道 1:false;请检查发送器是否正在发送数据、眼图是否正常。
CS 状态 TX0:0b00000000。 预计为 0b00001010
FS 状态 TX0:0b00000000。 预计为 0b00000101
无法为器件 RX 建立链路:1;警报:0x300
########################################
AFE Configuration Complete
#done 执行.. AFE79xx/启动/ TI_IP_ConfigAfe.py
#End Time 2025年07月03日 16:51:31.663000
#Execution Time = 116.258000063s
#=============== 错误:12、警告:0 ============== #


您能否提供有关如何解决此错误的建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanghyun、

    您看到的错误表明 FPGA 端存在问题。 您能否确认已连接到 ZCU102 上的正确 FMC 连接器、并按照设置指南所述释放 FPGA 复位?

    具体而言、如果在配置 AFE 之前未在 FPGA 端释放 MASTER_RESET_n 或 TX_SYNC_RESET、则可能会发生此错误。  

    此致、

    David Chaparro