This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE79xx:器件引脚上的最大峰值差分射频输入功率

Guru**** 2811795 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1542298/afe7906-afe79xx-maximum-peak-differential-rf-input-power-at-device-pins

器件型号:AFE7906


工具/软件:

您好、

我在下面的链接中完成了查询、

 AFE7955:DSA 设置为 0dB 至 3dB 时器件引脚上的最大峰值差分射频输入功率 

根据查询、对于 2610MHz 处的 AFE7906、

PFS_CW、min 为–1.8dBm ~ 0.72Vpp(100 Ω)(这是产生满量程的功率级别)

PFS_CW、MAX 为 18dBm ~ 7.1Vpp 且电阻为 100 Ω(对应于 AFE 引脚在不损坏器件的情况下可以接受的最大射频输入功率、在内部施加最大 DSA)

但是、绝对最大额定值指定 VDDRX1P8+0.3、从而得到 2.1Vpp。 这低于 PFS_CW、MAX 规格。

请说明哪些应视为 AFE 引脚在不损坏器件的情况下可以接受的最大射频输入功率、 PFS_CW、MAX 或 绝对最大额定值?  

此致、

第五章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaguru:

    Rx 输入引脚最大直流电压额定值为–0.5V 至 VDDRX1p8 + 0.3V、即每侧 (p 和 n) 为–0.5V 至 2.1V。 VP-p 每侧均为 2.6V。 所以、差分方式是这两倍。 即 5.2V p-p 在 100 欧姆输入电阻上、这对应于 15.3dBm。

    由于 AFE 基板中的损耗(随输入频率范围而变化)、以 dBm 规格表示的 RF 最大输入高于此值。 这就是分别为每个频带提供 P_FS_CW、MAX 规格的原因。

     

    在任何编程的 DSA 值下、ADC 输入可以承受低于最大输入信号功率的情况。 输入端有一个射频检测器、用于自动增加 DSA 设置(与编程的 DSA 值无关)、从而在输入功率超过该编程 DSA 设置支持的最大值时保护输入。 输出引脚可配置为指示此检测器的事件触发。 请注意、当输入信号在编程的 DSA 上超过满量程时、ADC 输出将饱和且不可用。

    此致、

    Camilo