This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:采用 ZCU102 + AFE7900EVM 的 64b66b 12Gbps 参考设计中的 JESD Rx 链路错误

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1541493/afe7900evm-jesd-rx-link-errors-in-64b66b-12gbps-reference-design-with-zcu102-afe7900evm

器件型号:AFE7900EVM
主题: AFE7900 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps使用 ZCU102 板和 AFE7900EVM 评估参考设计时遇到问题。

我按照TI204c-Setup.docx位于“Documentation"文件夹“文件夹中的中所述执行了设置过程。
TI_IP_ConfigAfe.py在 Latte 中运行脚本 JESD 后 AFE7900 上的 Rx 链接会报告错误 如附图所示(图 1)。
同时、是 JESD TX 链路正常运行 和 FPGA 端的数据接收无错误。

相比之下、我ZCU102_AFE79xx_8b10b_10Gbps在上评估了参考设计 硬件设置相同 、Rx 和 Tx 链路均可正常工作、没有任何问题(参见图 2)。

我使用了 TI 提供的位文件和 Latte 脚本 情况下进行更改 测试的要求。

问题:

  • 考虑到相同的硬件在 8b/10b 模式下正常工作、什么可能导致 64b/66b 配置中的 Rx 链路错误?

  • 我收到了 TI 提供的参考文件 2024 年 2 月 —从此以后、64b/66b 12Gbps 参考设计是否有任何更新或已知问题?

如有任何见解或建议、将不胜感激。

谢谢您、

——Sangcheol

图 1.  64b/66b 测试中的错误  

图 2.  8B_10b 测试日志