This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8190:是否可以禁用混频器?

Guru**** 2793555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1537756/afe8190-can-the-mixers-be-disabled

部件号:AFE8190


工具/软件:

AFE8190 中的混频器是否可以禁用? 换句话说、   在不使用混频器的情况下、AFE8190 是否可用作 16 个 ADC/ DAC? 但将需要抽取/上采样滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heng Pan、

    这是可以实现的、但这不是 AFE8190 器件的正常用例。 我希望进一步讨论您的要求和用例。 我会向您发送 E2E 朋友的申请 — 请接受,我们可以继续进行私人讨论。

    谢谢您、

    Ben Uhing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben

    非常感谢您的帮助! 我期待与您进一步讨论。

    好极了

    Heng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben

    上周末维护后、我似乎无法向您发送消息。 您能看一下我发送给您的消息吗?

    谢谢

    Heng