This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2824EPEVM:射频输出是否需要上拉电阻?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1540135/lmx2824epevm-pull-ups-required-on-rf-outputs

器件型号:LMX2824EPEVM


工具/软件:

尊敬的 (Noel):

是否应该在 LMX2824 射频输出上使用电阻或电感上拉电阻?

数据表中显示存在内部上拉电阻器、但接下来的章节将讨论如何为射频输出添加电阻器或电感器上拉电阻器。

我正在查看一个原理图、其中向输出端添加了一个 50 欧姆上拉电阻器、其中将使用倍频器。  这是推荐的吗?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    嵌入了 50Ω 上拉电阻器、无需外部电阻器或电感器上拉电阻器。 该芯片的设计旨在提供比前几代器件更高的输出功率、不再需要电感器上拉电阻。