This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2824EPEVM:LMX2824 完全辅助调优模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1539279/lmx2824epevm-lmx2824-full-assist-mode-of-tuning

器件型号:LMX2824EPEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

工具/软件:

调整 LMX2824 的“完全辅助“模式会跳过校准、需要对多个不同的值进行编程:VCO_SEL、VCO_CAPCODE、VCODACISET、DBLR1_PD、DBLR_AMP_CAPCTRL、 DBLR_AMP_DACCTRL、DBLR_PREGEN_AMP_CAPCTRL、DBLR_PREGEN_AMP_DACCTRL

我不知道如何在收到的数据表(即 VCODACISET)中读取/写入许多此类寄存器值 

我已在 LMX2595 上实现了“完全辅助“模式、看起来类似、但数据表包含了整个寄存器映射和有关在此模式下进行调优的更多详细信息。

TI 能否提供为“完全辅助“模式创建查找表的步骤、以及如何在此模式下进行调优的步骤?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否会查看 EVM 用户指南中的示例?