This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Windows 11 GUI 支持

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1538125/afe7950evm-windows-11-gui-support

器件型号:AFE7950EVM


工具/软件:

程序“AFE79XX"在“在启动时会打开一个命令提示符、并显示消息“Qt - Untested Windows 10.0 version detected“、然后关闭。 我使用的是 Windows 11(IT 强制要求)-是否计划有任何变通办法或更新来支持 Windows 11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    无论 Windows 版本如何、此警告始终会弹出。 请在打开 GUI 时忽略此项、并且您可以继续在 Windows 10 和 11 中使用 GUI。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿大卫,不幸的是,该程序立即崩溃后,这个弹出窗口。 有时抛出了一个不同的错误,但我无法捕捉它,因为它消失的速度多快。 程序是否创建了我可以访问的任何日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我不知道正在生成任何日志文件、但我将与团队核实。

    打开 GUI 时、您是否以 admin 身份运行它? 如果不能、您可以尝试以 admin 身份运行它?  

    此致、

    David Chaparro