This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:适用于 DPD、CFR 和 PAP 的 CAPI

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1544083/afe7769d-capi-for-dpd-cfr-and-pap

器件型号:AFE7769D


工具/软件:

我想使用提供的 CAPI 接口启用 AFE7769D 的 DPD、CFR 和 PAP 功能。
如果有任何可供客户参考的示例脚本、CAPI 调用序列或内部文档、它们将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的查询。 通常、对于 DPD、CFR 和 PAP、我们的团队建议参阅“AFE77xxD 配置指南“、该指南可 通过以下链接申请访问: https://www.ti.com/drr/opn/AFE7769D-DESIGN 

    更具体地说、对于 DPD、我们提供了一个由 3 部分组成的视频系列(第三个视频重点介绍 DPD,但强烈建议查看第一个和第二个视频): https://www.ti.com/video/series/AFE77xxD-latte-series.html 

    如果您还有其他问题、敬请告知。 谢谢!

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载并阅读了相关文档。
    下面想了解如何使用 AFECLibs 执行器件启动过程。
    您能否介绍一下如何使用 GUI 工具(TI AFE77xxD 评估工具)生成与 AFECLibs 库配合使用的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Air、

    AFE77xxD Latte 视频系列概述了器件启动过程:前两个视频介绍实际的器件启动过程。 请参阅以下内容

    https://www.ti.com/video/series/AFE77xxD-latte-series.html 

    BR、

    Simran