This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:Syncin 最小 VID

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1534191/afe7950-sp-syncin-min-vid

器件型号:AFE7950-SP


工具/软件:

我们使用 VOD 规格为 250 - 450mV 的 Polarfire FPGA。

AFE7950-SP 是 Syncin 在 VID 450mV(典型值)时的规格。 Polar 是否能够正确驱动 AFE7950-SP Syncin?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polarfire FPGA 详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    如果客户希望使用 LVDS 同步、则 FPGA 端的 LVDS18 格式将兼容。 如果不支持 LVDS18、则可以使用 LVDS25 作为备份。

    客户可以考虑的另一个选择是在 AFE 侧使用 CMOS 同步、我们通常建议这样做、因为它减少了 AFE 和 FPGA 之间所需的引脚数。 如果使用此路由、则通常使用 LVCMOS18。  

    此致、

    David Chaparro