This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900EVM 和 VC707 EVM 板之间建立了 JESD204B 通信链路

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1549433/afe7900evm-jesd204b-communication-link-establish-between-afe7900evm-and-vc707-evm-boards

器件型号:AFE7900EVM
主题:AFE7900 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在尝试为我的工程在 VC707 和 AFE7900 EVM 板之间建立 JESD204B 通信链路。 我遵循了使用 Xilinx FPGA 的 AFE79xx SPI 启动指南用户指南。 尝试通过 SPI 协议传递 AFE7900 和 LMK 寄存器值、未建立连接并启用调试模式。 我没有从 AXI 四通道 SPI IP 内核获得 SCK_O 信号。 没有收到串行时钟信号的原因可能是什么。 此设置是否需要从 Vitis 端进行任何代码修改。 使用的时钟频率为 40MHz。 我在这里附上了 BD 和 ILA 图像。

谢谢