This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8190:机密 — 可行性研究 AFE8190

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8190, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1551510/afe8190-confidential---feasability-study-afe8190

部件号:AFE8190
主题中讨论的其他器件: AFE7950

工具/软件:

尊敬的 TI:

我想寻求支持、但不幸的是、他们无法回答我的问题。

我正在进行一项关于 AFE8190 的项目的可行性研究。 我过去曾为 AFE7950 进行过一项工作设计。

我会非常感激,如果我可以从 FAE 或这种产品的专家为这个项目提供一些帮助。

请保密。

Hugues O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugues 您好:

    我将要求我们的团队与您联系、了解我们如何提供帮助。 谢谢!

    -康