This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:使用 AFE7950 的 6 个 RX 通道的 LMFS 配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1553324/afe7950-lmfs-configuration-for-6-rx-channels-using-afe7950

器件型号:AFE7950


工具/软件:

大家好、我的设计中有 6 条 RX 路径。 根据 AFE7950 数据表、该器件支持 4 个 RX ADC 和 2 个反馈 ADC。 如果我将 2 个反馈 ADC 配置为作为标准 ADC 运行、总共有 6 个 RX 通道、那么假设我使用 8 个 JESD 通道 (L = 8)、那么合适的 LMFS 配置是什么?

以及如何在 Latte 中为此模式配置 AFE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthana:

    Rx 和 FB 通道是否使用相同的抽取因子? 如果是、我们通常会使用两种配置之一

    1. 对于 widerbandidth 模式、使用 6 个通道。 (在 Rx 侧使用 48410 的 LMFS、在 FB 侧使用 24410)
    2. 对于窄带宽模式、请使用 3 个通道。 (在 Rx 侧使用 28810 的 LMFS、在 FB 上使用 14810)

    如果您能分享有关 AFE 配置的更多信息、我可以提供更多建议。  

    此致、

    David Chaparro