This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:有关 RX DSA 相位校准的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1551398/afe7950evm-question-about-rx-dsa-phase-callibration

器件型号:AFE7950EVM
“主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

工具/软件:

您好:

我最近开始使用 AFE7950EVM + TSW14J57EVM、以便在我们的项目中实施该器件。 我遵循了“Guide_and_sw"中“中提供的启动指南来执行器件初始化、并成功地使用 Latte 和 HSDC Pro 软件复制结果。

接下来、我尝试测试 RX DSA 校准过程。 我再次执行了启动序列、并在目标频带内向所有四个 RX 端口提供了一个–16dBm 的音调、如 RX DSA 增益/相位应用手册所示。 为了开始校准、我使用了 Latte 命令窗口中的 AFE.doRxDsaCalib 命令以及默认选项。

此时会出现如下所示的弹出窗口、然后出现一条错误消息、告诉我输入信号的功率太低。 其他 Rxs 发生了相同的错误、但未能生成校准文件。

  

我是否需要提供一个功率大于所示–16dBm 的信号?  此外、我采取的步骤顺序是否正确? 使用 Latte 和 HSDC 启动套件、如启动指南中所示、然后是 Latte 中的校准命令。

非常感谢有关 DSA 校准程序的任何其他信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    如 Latte 报告的那样、输入振幅对于校准过程来说太低。 应用手册提到了特定频带和匹配电路的–16dBm、此时器件引脚上的输入功率会更高。 我建议增加输入功率、使输入功率接近–30dBFS。  

    此致、

    David Chaparro