This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:TX 输出图

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1551804/afe7950-tx-output-graphs

器件型号:AFE7950


工具/软件:

我想获得一些有关 AFE7950 Tx 输出功率的信息。

以下是数据表中的图表:

有 4 条曲线。

每个曲线是否与 4 个通道中的一个通道相关、而其他通道设置为关闭?

 

例如:红色曲线用于 2TX

  • 这是否意味着只有信道 2 在传输而另一个关闭?
  • 还是表示 2 个信道正在一起传输、而其他 2 个信道设置为关闭 ?
  • 还是意味着 4 个信道正在一起传输、而在第二个信道只检查功率?

 

我认为它仅与一个信道有关、但我希望得到确认。

 

是否有一个图、其中 4 个通道一起传输、我们可以看到每个通道的输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    该图是每个 Tx 通道 Tx1-TX4 的输出。 在测量期间、所有通道应同时开启、但它们只查看该特定通道。  

    此致、

    David Chaparro