This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:Latte 错误:JESD 模式下的通道超出支持范围

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1552486/afe7950-latte-error-lanes-in-the-jesd-mode-are-more-than-supported

器件型号:AFE7950


工具/软件:

尊敬的团队:

我想要 4 个通道速率不同的 JESD 链路、并尝试 在应用中使用 jesdSystemMode=[2、2]。
首先、我在工作配置中单独更改了 jesdSystemMode、并更改了 sysParams.LMFSHdRx、如下所示

##############		Read me			##############
#In HSDC Pro DAC tab, Select AFE79xx_2x2TX_44210; Data Rate = 491.52M
#In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_24410; Data Rate = 245.76M ---> To capture 4 RX channels
#In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_1x2FB_44210; Data Rate = 491.52M ---> To capture 2 FB channels

sysParams=AFE.systemParams
sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion

setupParams.skipFpga = 1 # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro 

##############		Top Level			##############
sysParams.FRef			= 491.52
sysParams.FadcRx		= 2949.12
sysParams.FadcFb		= 2949.12
sysParams.Fdac			= 2949.12*4
sysParams.externalClockRx=False
sysParams.externalClockTx=False
													
##############		Digital Chain		##############

		#####	RX	#####
sysParams.ddcFactorRx	=	[12,12,12,12]			#DDC decimation factor for RX A, B, C and D
sysParams.rxNco0		= 	[[9500,9500],			#Band0, Band1 for RXA 
							[9500,9500],        	#Band0, Band1 for RXB 
							[9500,9500],        	#Band0, Band1 for RXC 
							[9500,9500]]        	#Band0, Band1 for RXD 

		#####	FB	#####
sysParams.ddcFactorFb	=	[6,6]					#DDC decimation factor for FB 1 and 2
sysParams.fbNco0		= 	[9500,9500]				#Band0 for FB1 and FB2 

		#####	TX	#####
sysParams.ducFactorTx	=	[24,24,24,24]			#DUC interpolation factor for TX A, B, C and D
sysParams.txNco0		= 	[[9500,9500],			#Band0, Band1 for TXA 
							[9500,9500],        	#Band0, Band1 for TXB 
							[9500,9500],        	#Band0, Band1 for TXC 
							[9500,9500]]        	#Band0, Band1 for TXD


##############		JESD		##############

		#####	ADC-JESD	#####
sysParams.jesdSystemMode= [2,3]
													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
													
sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
sysParams.LMFSHdRx		= ["22210","22210","22210","22210"]
													# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
													# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
sysParams.LMFSHdFb		= ["22210","22210"]

sysParams.rxJesdTxScr	= [True,True,True,True]
sysParams.fbJesdTxScr	= [True,True]

sysParams.rxJesdTxK		= [16,16,16,16]
sysParams.fbJesdTxK		= [16,16]

sysParams.jesdTxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location. 
													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T,
													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]

		#####	DAC-JESD	#####
sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
sysParams.LMFSHdTx		= ["22210","22210","22210","22210"]
sysParams.jesdRxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location.
													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R
													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
sysParams.jesdRxRbd		= [4, 4]
sysParams.jesdRxScr		= [True,True,True,True]
sysParams.jesdRxK		= [16,16,16,16]

		#####	JESD Common	#####
	
sysParams.jesdABLvdsSync= True
sysParams.jesdCDLvdsSync= True
sysParams.syncLoopBack	= True	#JESD Sync signal is connected to FPGA

##############		GPIO		##############
sysParams.gpioMapping	= {
						'H8': 'ADC_SYNC0',
						'H7': 'ADC_SYNC1',
						'N8': 'ADC_SYNC2',
						'N7': 'ADC_SYNC3',
						'H9': 'DAC_SYNC0',
						'G9': 'DAC_SYNC1',
						'N9': 'DAC_SYNC2',
						'P9': 'DAC_SYNC3',
						'P14': 'GLOBAL_PDN',
						'K14': 'FBABTDD',
						'R6': 'FBCDTDD',
						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}

##############		LMK Params		##############
lmkParams.pllEn			= True
lmkParams.inputClk		= 983.04 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
lmkParams.lmkFrefClk	= True
setupParams.fpgaRefClk	= 245.76 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56

##############		Logging		##############
logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
logDumpInst.logFormat=0x0 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
logDumpInst.rewriteFile=1
logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
device.optimizeWrites=0
device.rawWriteLogEn=1

device.delay_time = 0
#-------------------------------------------------------------------------------------------------#
AFE.deviceBringup()

AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)	# bit-wise; 4R,2F,4T

这给出了“在 JESD 模式下的通道超出支持范围“。 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢您、

Obul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obul:

    如果您想同时使用 Rx 和 FB 通道、我建议使用“[1、1]“的 jesdSystemMode。 您尝试使用[2、2]是否有具体原因?  

    另请注意、对于这些设置、用于 FB 和 Rx 通道的通道间的通道速率是不同的。 我们不建议使用不同的通道速率、建议更新 Rx 上使用的通道数或更改数据速率以进行匹配。

    此致、

    David Chaparro