This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:TX 串行器/解串器 FIFO 错误

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1550150/afe7903-tx-serdes-fifo-errors

器件型号:AFE7903


工具/软件:

你(们)好

DAC TX 串行器/解串器 FIFO 错误存在问题。 JESD 链路正常启动并运行、TX 或 RX 链路上没有眼图问题(眼图裕度 1900)。 但是、如果我们的下游链路断开(不是 JESD 链路,我无法在此处详细说明)、则 JESD 链路在大约 90%的情况下会恢复。 在其余的情况中、我们收到一个 DAC TX SerDes fifo 错误、奇怪的是链路似乎已经恢复、但错误仍然存在、即使在使用 CAFE 库清除时也是如此。 (用于清除寄存器 128h,所有警报)。

我们通过以下函数清除咖啡馆图书馆:

 Tx-ALARM:

  1. getJesdTxFifoErrors
  2. getJesdTxFifoErrors
  3. clearJesdTxAlarms

RX 报警:

  1. getJesdRxLinkStatus
  2. getJesdRxAlarms
  3. clearJesdRxAlarms



寄存器映射提到了串行器/解串器 TX FIFO 错误的情况(寄存器:119h 和清除寄存器:101h)、这是一份 ti 应用手册。

您能否提供本应用手册并告诉我们如何清除 SERDES-fifo 错误。