This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:如何切换射频 Rx

Guru**** 2846330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1566005/lp-cc1312r7-how-to-switching-the-rf-rx-tx

器件型号:LP-CC1312R7


工具/软件:

你好

这是有关 TICC1312R7 的 RFRx/Tx 转换的查询。

我们计划将一个网关和八个传感器节点连接到 Sub-1GHz。
SDK 版本为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01、我们接着参考了 rfEchoTx 和 rfEchoRx 的示例。
然而、我尝试使用 Rx 方法继续进行 TDMA/Tx 切换、以继续以 120mS 的间隔进行时隙、但它不起作用。

我们要做的顺序是
1.网关
时隙 0:Tx(网关【又名信标】)
时隙 1:Rx(传感器 0)
时隙 2:Rx(传感器 1)
时隙 3:Rx(传感器 2)
时隙 4:Rx(传感器 3)
时隙 5:Rx(传感器 4)
时隙 6:Rx(传感器 5)
时隙 7:Rx(传感器 6)
时隙 8:Rx(传感器 7)

2.传感器
时隙 0:Rx(获取网关信息【又名信标】)
时隙 1:Tx(传感器 0 数据)
时隙 2:Tx(传感器 1 数据)
时隙 3:Tx(传感器 2 数据)
时隙 4:Tx(传感器 3 数据)
时隙 5:Tx(传感器 4 数据)
时隙 6:Tx(传感器 5 数据)
时隙 7:Tx(传感器 6 数据)
时隙 8:Tx(传感器 7 数据)

这样、我想在 Tx 和 Rx 之间切换时发送和接收数据。

但是 rfEchoRx/rfEchoTx 示例是 Tx 仅执行 Tx、Rx 仅执行 Rx、因此我需要您的建议。

谢谢你。