This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:ADC 采样率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1565950/afe7950-adc-sampling-rate

器件型号:AFE7950
“主题: TSW14J57EVM 中讨论的其他器件“

工具/软件:

您好、

我已经集成 AFE7950EVM 一方 TSW14J57EVM 并使用 Latte 和 HSDC Pro 进行相同的操作。  

我想更改 ADC 的采样率(已经是 2949.12MSPS)。 在 Latte 脚本中、我尝试更改它、但即将出现错误、显示“采样率和接口速率组合不受支持“。 在数据表中、我也会看到几个表格、其中提供了针对不同采样率的抽取率。 根据这些表更改脚本中的值后、该错误仍然存在。  

请建议一种方法来更改采样率并计算所有相关参数、也必须在脚本中更改这些参数。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YS:

    您能否分享出现故障的具体组合?  

    关于选择支持的抽取/内插因子、在数据表中、我们提供了不同采样率支持的抽取/内插因子列表。 只要不低于最小接口速率 62.5Msps、就可以缩小此表中的频率。 例如、如表中所示、DAC 采样率为 12000MSPS、内插因子为 24、得到的输入速率为 500MSPS。 如果 DAC 采样速率降至 11400MSPS、且相同的内插因子为 24、则输入速率将降至 475MSPS。 这是一个有效的组合。

    此致、

    David Chaparro