This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950 EVM [PCB REV A DC135]:AFE79XX Lattice GUI 配置问题。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1564801/afe7950-afe7950-evm-pcb-rev-a-dc135-afe79xx-lattice-gui-configuration-issue

器件型号:AFE7950


工具/软件:

您好、

 我尝试使用 AFE79XX Lattice GUI 配置 AFE7950 EVM 电路板。  

对于 Fadcrx、Fref 和 Fdac、如果我给出如下所示的值 并运行缓冲区、我没有得到任何错误:

sysParams.fbEnable             =[False]*2
sysParams.externalClockTx       =错误
sysParams.externalClockRx       =错误
sysParams.FRef                 = 491.52
sysParams.FadcRx               = 2949.12
sysParams.FadcFb               = 2949.12
sysParams.Fdac                 = 2949.12*4.

抽取率= 6

内插= 24

在上述配置下、它可以正常运行。

但是,我需要 Fadc 为 1.966.08Mhz。 因此、我进行了如下更改:

sysParams.FRef = 491.52

sysParams.FadcRx = 1966.08

sysParams.FadcFb = 1966.08

sysParams.Fdac = 1966.08*4.

sysParams.externalClockRx=False

sysParams.externalClockTx=False

抽取率= 4

插值= 16

我也更改了 顶部系统参数 在中 AFE79xx_SystemParameters 以下位置的 Texas Instruments 工作表:C:\Users\..\AFE79xxLatte\lib\Afe79xxLibraries\AFE79xxLibraryPG1p0\resourceFiles。

但出现了如下快照所示的错误。

 如果我们要更改 fadc 和 fdac、请提供我们需要更改的所有配置参数和文件的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回复此问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在正确地更改采样率。 您遇到的唯一问题是所选的样本速率不属于内部 VCO 的受支持范围、如 Latte 日志中的红色错误所示。 对于这个特定的采样率、您需要更改为使用外部时钟、为此、我建议遵循“AFE79xx_EVM_AFE79xx.pptx"<xmt-block0>“ External_Clocking_Guide 文档中概述的步骤。  

    如果您不想使用外部时钟、则需要调整采样率、使其处于支持的范围内。

    此致、

    David Chaparro