This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900 反馈通道上未生成测试图形

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1569827/afe7900evm-no-test-pattern-generation-on-afe7900-feedback-channels

器件型号:AFE7900EVM
主题:AFE7900 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们未在 AFE7900 的反馈通道 (FB1 和 FB2) 上观察到任何有效的测试图形。 除了确定性的斜坡序列、我们只能看到看似随机的计数、这使得很难在所有 Rx 通道 (RxA、RxB、RXC、RxD) 以及反馈通道上执行样本对齐。 样本对齐对我们的应用至关重要、因此该问题阻碍了我们的进展。

对于 Rx 通道、我们正确接收到斜坡测试模式、例如 10、11、12、13、 14、15、...

但是、对于反馈通道 (FB1 和 FB2)、我们得到的值如下:8、2、065532、5、 06556552965523、...

请确认:

反馈通道是否支持测试图形功能。

如果是、我们如何启用它?

如果没有、是否建议使用替代方法将反馈通道与 Rx 通道对齐?

提前感谢您的澄清。