This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:动态更改 ADC 和 DAC 速率

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1569816/afe7900evm-change-adc-and-dac-rates-on-the-fly

器件型号:AFE7900EVM


工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我使用 AFE 评估板的内部时钟。 我使用以下参数进行了一个可行的设计:

FPGA REFCLK = 184.32MHz
sysParams.FRef = 491.52
sysParams.FadcRx = 2949.12
sysParams.FadcFb = 2949.12
sysParams.Fdac = 2949.12*4
sysParams.ddcFactorRx =[16、16、16]

自由运行的时钟由 sys_clk (184.32MHz) 生成并使用 Xilinx 时钟向导转换为 100MHz。 此配置有效、并且出现了 JESD 链路。

现在我尝试更改到以下速率:

sysParams.FRef = 491.52
sysParams.FadcRx = 2457.6
sysParams.FadcFb = 2457.6
sysParams.Fdac = 2457.6*4.
sysParams.ddcFactorRx =[16、16、16]

在这种配置下、FPGA REFCLK 应为 153.6MHz、但我测量的是 155MHz。 从 sys_clk 生成的 100MHz 时钟也会高于预期值。 我还使用 153.6MHz 参考为 FPGA 编译了一个新的 GT IP、使得 JESD 通道速率为 10137.6MHz / 66。 即便出现这种情况、也不会出现链接、Latte 显示:

############ 器件 DAC JESD-RX 0 链路状态###########
通道 0 的 SERDES-FIFO 错误:1
CS 状态 TX0:0b00000000。 预计为 0b00000010
Buf 状态 TX0:0b00000001。 预计为 0b00000011
无法为器件 RX:0 获取链路;警报:0x1000

############ 器件 DAC JESD-RX 1 链路状态###########
通道 0 的 SERDES-FIFO 错误:1
CS 状态 TX0:0b00000000。 预计为 0b00000010
Buf 状态 TX0:0b00000001。 预计为 0b00000011
无法为器件 RX:1 获取链路;警报:0x1000

我的目标是能够动态更改 ADC 和 DAC 速率、调整 FPGA 端的 GT QPLL(通过 GT DRP)、并在 LMFS = 22810(旧映射,不是新映射)时保持 JESD 链路正常工作。

请告知:

在 FRef = 491.52 的这些速率下、153.6MHz REFCLK 是否有效?

什么是正确的方式来改变利率的飞行?