This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:DAC 输出功率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1568804/afe7903-dac-output-power

器件型号:AFE7903


工具/软件:

大家好!

我们使用 AFE7903 DAC、频率范围为 0.8G 至 2.8G。

功率输出随频带而变化。 对于每种频率、都会添加一个 10MHz 的基带、在绕过 FPGA 的情况下、我们的功率损耗会增加大约–8dB。

在下方找到相应频率的值。

DAC

频率 (GHz)

功率 (dB)

0.81.

–2.98

0.91.

–1.91.

1.01.

–0.95

1.11.

–0.8

1.21

–0.36

1.31.

–1.66

1.41.

–7.3.

1.51.

–9.6

1.61.

–9.52

1.71.

–13.56

1.81.

–21.5

1.91.

–14

2.01.

–14.9.

2.11.

–13.9.

2.21

–10.6.

2.31.

–7.55

2.41.

–3.4.

2.51.

–0.88.

2.61.

–1.22

2.71.

–3.43

2.81.

–4.08

参考选择

PCB 中处理了差分和单端布线阻抗混叠。 差分 100 Ω 和单端 50 Ω。

请根据数据表建议可进行哪些更改来获得所需的输出功率。