This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:用于实现确定性延迟的时钟和 SYSREF 架构 JESD204B 子类 1 - FPGA 加密 IP 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1568501/afe7950-clocking-and-sysref-architecture-to-achieve-deterministic-latency-jesd204b-subclass-1---fpga-encrypted-ip-question

器件型号:AFE7950


工具/软件:

您好:

我实施了以下中所述的时钟:  关于 AFE7950:时钟和 SYSREF 架构、以实现确定性延迟 JESD204B 子类 1 

我 在接收侧的 Rx 数据在 FPGA 中看到可变的踏频。  我主要看到 1/8 数据有效、这是预期的(时钟频率为 250MHz、<xmt-block1>Rx</xmt-block> Rate of<xmt-block2> 31.25MHz</xmt-block>)、Rx、但 31.25MHz但偶尔我看到的是 1/9 和 1/7、长期平均值为 1/8。

1.这是根据我如何向 FPGA 提供时钟来预期的吗?
2.有什么可以告诉我的加密 IP 核心的内部设计,以帮助我了解如何与该设计最好的接口?  (异步 FIFO 等)

请注意、我的所有时钟均来自单个 PLL、并也锁定到 AFE7950 时钟源。

谢谢您、

Jesse