This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017EVM:差分端口接口

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1568032/trf372017evm-differential-port-interfaces

器件型号:TRF372017EVM
主题中讨论的其他器件:TRF372017

工具/软件:

您好:

  我们希望使用其 EVM 评估 IQ 调制器。 不过、所有端口都是差分端口、每个端口 (LO、I 和 Q) 只有单端源。 请建议如何解决这个问题。  

我们正在寻找 4GHz 和 5GHz 之间的低 LO 馈通和强大的图像抑制能力、但数据表确实讨论了该频带。  

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下数据表图、了解高达 4.8GHz 的未调 LO 和图像抑制性能。 TRF372017 的额定频率仅高达 4.8GHz。 理论上、您可以在 5GHz 下工作、但 TI 尚未完全表征或验证此类范围。  

    可按以下方式连接 LO 输出。 您只能将一个 LO 输出桥臂连接到终端 DUT。 但是、您需要确保 LO_OUT_P 和 LO_OUT_N 具有相同的阻抗。 换言之、对于另一个未使用的桥臂、您需要具有与使用的桥臂相似的负载。

    -康