This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:TX 和 RX、频率与满量程功率间的关系

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1571621/afe7950-tx-and-rx-frequency-vs-full-scale-power

器件型号:AFE7950


工具/软件:

关于 AFE7950 TX 和 RX 的满量程功率、数据表展示了代表性频率及其周围范围的特性。

您能否提供更详细的测量数据?

例如、在几百 MHz 至 12GHz 的步长下以 100MHz 进行测量。

为了准确评估开发板的特性、我们需要知道每个频率下的满量程功率。

如果可能、请在 Excel 文件中提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和人:

    请参阅 OneRelease 中“EVM_Files"文件夹“文件夹中的“AFE7950-FrontendCircuits.pptx"文档“文档。 其中包含与您要求的测量数据类似的测量数据。

    此致、

    David Chaparro