This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:REG - AFE7950 RX 和 FB 通道的脚本问题

Guru**** 2931370 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1570212/afe7950-sp-reg---afe7950-script-issue-for-rx-and-fb-channels

器件型号:AFE7950-SP
主题中讨论的其他器件:AFE7950

工具/软件:

尊敬的先生:

我们正在为 RX 和 FB 通道编写 AFE7950 脚本、

1.在 ADC 中、我们计划对 Rx 通道(即 4 个通道)使用 4 个非通道、对 FB 通道(即 2 个通道)使用 4 个通道、因为我们根据附加的脚本配置 RX 和 FB 通道。

对于 ADC 通道,我们选择了 JESD 系统模式为“1",“,而 LMFSHdRx AS -“48410"和“和 LMFSHdFb 为-“44210"。“。 请验证以下使用 RX 和 FB 通道的脚本并分享您的评论。

2.在 HSDC 应用程序中、我们能否在选择窗口中看到 RX 和 FB 两个结果都是一个初始 (INI) 文件还是固件文件? 如果不是、根据我们的 Configuration (R)e2e.ti.com/.../AFE-SCRIPT-for-RX-and-FB-Channels_2800_1_2900_.txt、需要为 RX 和 FB 选择 INI 文件是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    Rx 通道的正确 LMFS 将为“24410",“,FB、FB 通道的正确 LMFS 将为“22210"。“。 这样、您就能够正确无误地配置 AFE。 请注意、以这种方式设置 LMFS、使 Rx 的整体 LMFS 为 48410、FB 为 44210。  


    在 HSDC 专业版方面、由于接口速率不同、Rx 和 FB 的数据打包有所不同、因此不能使用单个 INI 文件。 这意味着您需要使用两个 INI 文件、Rx 通道为 24410、FB 通道为 44210。

    此致、

    David Chaparro