This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:Rx 和反馈通道之间的相位失准 (AFE7900)

Guru**** 2969770 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1570009/afe7900evm-phase-misalignment-between-rx-and-feedback-channels-afe7900

器件型号:AFE7900


工具/软件:

您好、

有一个相位关键型应用、我们正在尝试通过将相同的相位对齐源馈送到每个通道来在所有通道上接收相同的相位对齐信号。 虽然所有 Rx 通道 (RXA、RXB、RXC、RxD) 之间几乎没有相位差、但反馈通道 (FB1、FB2) 与 Rx 通道不相位对齐。 这会妨碍我们的系统性能。

到目前为止已执行的详细信息和故障排除:

-相同的输入(相同的相位)被馈送到所有通道。
- Rx 通道 A–D 彼此正确对齐(相位差可忽略)。
-反馈通道与 Rx 通道不对齐 — FB 上接收的信号与相应的 Rx 信号同相。
-我们最初怀疑样本校准。 在 FPGA 端、我们移动了样本以尝试对齐;这在一个频率下产生接近对齐、但当输入频率改变时、相位失准再次出现。 这表明问题不是简单的样本失准问题、而是与频率有关的问题。
-所有六个信号 (RXA–D、FB1、FB2) 均相位对齐到 AFE7900 的输入、并由长度匹配的 PCB 布线和电缆确保。
-当前 AFE 配置:
    - LMFSHD = 14810
  -信道复用:每信道 2 个信道
  - JESD 通道数= 3
  -每个通道的采样率= 122.88MHz
  - DDC 因子= 24


问题:

1- Rx 和反馈通道本身是否进行了相位对齐、或者它们是独立的/不对齐的?
2-如果它们要进行相位对齐、则应使用哪些配置设置来实现相位对齐的信号/数据?

如果有帮助,我很乐意向你提供更多的细节。

提前感谢您的帮助。

此致、
Noumeer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noumeer:

    该器件中的 Rx 和 FB 通道并不相同、它们共用一个不同的数字路径、因此预计会存在一些相位差异、但这种差异是确定性的。 我的建议是测量差异、然后您可以通过更新 NCO 相位或调整 FPGA 中的数据来解决差异。

    如果您想调整 NCO 的相位、可以按照以下顺序操作、其中显示了如何更新 FB1 NCO 的相位。

    phaseNum=int (phaseOff /(360./2**16))


    device.writeReg (0x12、0x10)
    device.writeReg (0xE1、(phaseNum>>8)&0xFF)
    device.writeReg (0xE0、phaseNum&0xFF)
    device.writeReg (0x12、0x0)

    此致、

    David Chaparro