This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:启动时出错

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1573749/afe7950evm-error-while-booting-up

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM

工具/软件:

您好、我们按照幻灯片中提供的说明操作、其中介绍了 AFE7950EVM + TSW14J58EVM 的启动。 setup.py 和 devinit 都可以。 在尝试运行脚本 S1_Onboard Clk_Rx_ FPGA/250M_FPGA500M.py 时、我们收到 16 个错误、所有错误都类似于无法读取和写入、重置 Tx_Fb_。 我们尝试手动重置、但它似乎无法解决问题。 请提供建议。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 更新、已成功解决此问题。 USB 连接问题。  谢谢你。