This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:仅在 A 上启用后、ADC 斜坡测试图形才会出现在 A 和 B 通道上

Guru**** 2648565 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1562080/afe7901-adc-ramp-test-pattern-appears-on-a-and-b-channels-when-enabled-only-on-a

器件型号:AFE7901


工具/软件:

我使用 CAFE79xx_V2p5 库配置和启用 ADC 斜坡测试图形。 当 I SET TOPNO=0 且 CHNO=0 时、A 和 B 通道上都出现斜坡测试图形、而仅在 A 上出现。这是否是预期行为?
附加 Latte 配置文件。  e2e.ti.com/.../8030.Afe79xxPg1_5F00_6664_5F00_491.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无响应? 是否有人在 AFE7901 上尝试了测试图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vytautas:

    是的、在执行此操作时、我们看到了相同的操作。 我正在联系我们的设计团队以了解这是否符合预期。


    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您的回答并确认您看到了相同的行为。 设计团队是否有任何更新、无论是否符合预期?

    此致、  
    Vytautas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    是否有任何更新?

    谢谢、  

    Vytautas