This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:atkwinlength/decaywinlength 错误

Guru**** 2939110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1575153/afe7903-wrong-atkwinlength-decaywinlength

器件型号:AFE7903


工具/软件:

我们使用 AFE79xx 系列的 AGC/ALC。 我们几乎所有的一切都按预期运行。 但起音和衰减时间设置错误。 如果我们测量定时、我们总是有一个比设定的定时大 50%的定时。 如果我们将其设置为 200us、则实际值为 300us。 读回相关的 RX 顶部寄存器 0x0414-0x0416 显示的值为  73725.将其设置为 50000 将导致正确的 200us。 使用 AFE.agcAlcConfiguration () 或 宏 agcDigDetTimeConstantConfig 配置整个芯片无关紧要 。 总是错的。 有什么想法这里有什么问题?

ADC 被设置为  1966.08.

是的、我们使用的是最新版本 2.9.0。