This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:射频天线调谐

Guru**** 2931420 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1575151/cc1190-rf-antenna-tuning

部件号:CC1190
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC13-90EU

工具/软件:

尊敬的团队:

目前、我们正在研究该电路中 868MHz 的射频调优 我可以将 50 Ω SMA 放置在哪里?

因为在开发套件中、直到 L24 处于屏蔽状态、但在 CC1190 数据表中遵循 上述元件 C212、L27、C25 和 L24  天线匹配的一部分。  

还可以在频谱分析仪中使用串联电容器  (在 L24 部件之后) 它会将功率从 24dBm 降至 18dBm、因此上面有没有任何解决方案?  如果与电感器一样、是否有任何缺点?  

 正在查找回复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请阐明您的测量结果:如果您在 R13 处安装电容器、您是否还移除了 π 型滤波器元件 C218 和 R12?

    您是否与 LAUNCHXL-CC13-90EU 设计进行比较?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 我们在 R12 (2.5pF) 和 C23 (1.2pF) 中安装了一个电容器、下面附上了史密斯圆图值。 在本例中、我们在频谱分析仪中进行了检查、 它会将功率从 24dBm 降至 18dBm。 但是、如果我在 R12 中安装 0 Ω、功率会恢复到 24dBm。

    2) 是的、我们比较和设计与  LAUNCHXL-CC13-90EU 相同。

    正在寻找您宝贵的答复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果测量传导性能、则 C218 和 R12 必须为 DNM、否则所需的阻抗匹配将改变、并导致不良性能。

    然后安装到 JSC 或 SMA 50 Ω 连接器的 0r 电阻器 R13(取决于您将使用的电阻)。

    此致、

    Zack