This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7954:有关 7.86GHz 附近 AFE7954 DAC DUC 内插和图像杂散的查询

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1576578/afe7954-inquiry-about-afe7954-dac-duc-interpolation-and-image-spur-near-7-86-ghz

器件型号:AFE7954


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您好:

我们当前使用的是 AFE7954、具有以下配置:

Fref = 491.52MHz

FDac = 11、796.48MHz

DUC 内插因子 (ducFactorTx)= 48

模式:混合模式(第二奈奎斯特区域)

当我们将发送中心频率设置为 8、353.125MHz 时、
我们观察到图像分量大约为 7、860MHz(大约−55dBc)、
其带宽与带内信号相同。

我们希望图像元件更低至–60dBc。

进行建模和仿真后、我们发现当 DUC 内插结构设置为 N×M = 6×8 时、
类似的图像杂散出现在该位置。
但是、根据数据表、在全速率模式下、第二级内插指定为 4。

我想问以下问题:

1.根据我们的 Python 配置脚本,我们当前的设置是否以全速率模式运行?

2.根据同一个脚本,在 DUC 内部应用的实际 N×M 内插因子是什么?

3. BASD 在图像位置,我们猜插值当前是 6×8.
是否有办法将插值阶更改为 8×6?

我们非常感谢你对这些问题的澄清。
非常感谢您的持续支持和帮助。

此致、
去全州