This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A-SP:辐射测试报告// 5962P8768105VYC //晶圆批次# 3063361SHE // PO# 16247293566

Guru**** 2769505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1577618/uc1825a-sp-radiation-test-report-5962p8768105vyc-wafer-lot-3063361she-po-16247293566

部件号:UC1825A-SP


您好、

辐射测试报告// 5962P8768105VYC //晶圆批次号 3063361SHE // PO 编号 16247293566

客户正在寻找晶圆批次#3063361SHE 的辐射测试报告。  

您能否咨询内部人员并提供辐射测试报告?

谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus、

    请参阅第 7 页的 sboa143c。 本文档提供了有关使用 TI QCI 系统获取设备 QML 组报告的说明。

    这些器件的“PCR 批次编号“为 4003192、您应该能够使用此编号在 QCI 系统中查找批次。

    批次辐射测试报告是 批次 E 组摘要报告的一部分、可在 E 组摘要报告页面底部下载。

    谢谢、

    Andy