This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:跟进 RX DSA 校准

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1579552/afe7950evm-follow-up-on-rx-dsa-calibration

器件型号:AFE7950EVM


您好:

在前面的一个问题中、我询问了在尝试使用外部信号校准 RX DSA 时遇到的一个问题。 我对此有一些后续问题。

1) 按照建议、我将外部信号的功率增加到大约–30dBFS。 然而,这次我遇到了另一个错误,如下图所示。

image.png

 

这次问题似乎是一个较大的相位误差。 我想了解有关此错误的更多信息、如果有任何文档详细说明了这些错误消息、因为我无法在我拥有的文件中找到信息。

2) 我尝试使用内部环回校准 RX DSA、并成功生成了校准文件。 我在不同的日子多次执行此校准、发现.hex 文件在不同执行之间差异很大。 这是预料之中的吗? 我怀疑十六进制值的变化可能不会反映相位值的大变化。

3) 我加载了其中一个 DSA 校准文件,然后尝试启动内部 AGC 来控制 DSA。 我想在改变输入功率时验证 AGC 行为。  

我发现 AGC 状态(agcStatRead 命令) 从未改变、功率读取 (pwrRead) 始终为零。 我还在 HSDC GUI 中看到、随着输入功率的增加、接收信号达到饱和、因此我相信 AGC 没有作用。

如何创建一个简单的测试来启动内部 AGC 并查看其对不同输入电平的反应? 我尝试使用以下命令来设置 AGC:

agcEnable  

RUN_AGC  

setRxDsaMode (TopNo、MODE)  

按照配置指南中的说明设置 AGC 和 ALC 的 SysParams

非常感谢有关上述问题的任何其他信息。